Ripristinare i file di progetto dal modulo LCD

Il modulo LCD (2080-LCD) funziona come un modulo di memoria di backup per controllori
Micro810
.
Utilizzare il pulsante
Ripristina dal modulo LCD
nella pagina di configurazione
Modulo LCD
per ripristinare i file di progetto dal modulo LCD al progetto
FactoryTalk Design Workbench
.
Prerequisiti
Per ripristinare i file di progetto dal modulo LCD
  1. In
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
  2. Nella struttura ad albero del
    Controllore
    , fare clic su
    Modulo LCD
    .
  3. Nella pagina di configurazione
    Modulo LCD
    , selezionare
    Ripristina dal modulo LCD
    .
  4. Nel
    Modulo di memoria
    , selezionare
    Ripristina
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal