Pagina di configurazione porta Ethernet
La pagina di configurazione
Ethernet
è disponibile per controllori L20E, L50E ed L70E. Utilizzare la pagina per eseguire le azioni riportate di seguito:- Visualizzare e configurare impostazioni di porta e indirizzo IP per IPv4 o IPv6 (solo per controllori L50E e L70E).
- Ottenere indirizzi IP automaticamente utilizzando Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) o configurare manualmente le impostazioni IP e scaricarle nel controllore in modalitàProgramma.
- Aprire la vista Diagnostica comunicazioni.
- Sincronizzare le impostazioni del controllore con leImpostazioni protocollo Internetnel progetto utilizzando il pulsanteScarica sul controlloreoCarica dal controllore.
- Selezionare e deselezionare la casella di controlloRileva indirizzo IPv4/IPv6 duplicatoper abilitare e disabilitare il rilevamento di indirizzi IP duplicati.
- Attivare o disattivare rilevamento di indirizzi IP duplicati per IPv4 o IPv6 (solo per controllori L50E e L70E).
- Configurare le impostazioni della porta, ad esempio modalità e velocità.Se si modificano le impostazioniVelocitàoModalità duplex, quindi si scaricano le modifiche nel controllore,FactoryTalk Design Workbenchdisconnette il controllore dopo il download. Si verifica solo quando si usa una connessione Ethernet, non quando si usa una connessione USB.
- Abilitare o disabilitare il serverModbus TCP.
Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Diagnostica | Apre la vista Diagnostica comunicazioni. Diagnosi è disponibile quando il controllore è online. |
Impostazioni porta | |
Stato porta | Attivare o disattivare la porta Ethernet. La disattivazione della porta impedisce sia la trasmissione che la ricezione di dati. Le opzioni sono:
La porta Ethernet è disattivata per impostazione predefinita. |
Velocità negoziazione automatica e modalità duplex | Determina se il controllore negozia automaticamente la velocità e la modalità duplex della porta.
La funzione di negoziazione automatica è attivata per impostazione predefinita con una velocità predefinita di 10 Mbps. |
Impostazioni IP (Internet Protocol) | |
Configura IPv4 | Abilita o disabilita IPv4. FactoryTalk Design Workbench supporta l'utilizzo di IPv4 per scaricare o caricare progetti e configurazioni del controllore.Le opzioni sono:
IPv4 è abilitato per impostazione predefinita. |
Ottenere automaticamente indirizzo IP con DHCP | Abilita o disabilita il server DHCP per ottenere gli indirizzi IP automaticamente. Le opzioni sono:
È abilitato per impostazione predefinita. |
Configura indirizzo e impostazioni IP | Abilita l'immissione manuale per l'indirizzo IPv4, Masc. di sottorete e Indirizzo gateway. Le opzioni sono:
È disabilitata per impostazione predefinita. |
Indirizzo IP | Identifica l'Indirizzo IP del controllore su una rete Ethernet/IP. Gli intervalli non corretti per gli indirizzi IP IPv4 statici sono:
Quando si configura l'indirizzo IP manualmente, la casella visualizza uno dei seguenti elementi:
|
Masc. di sottorete | Separa l'indirizzo IP immesso in indirizzo di rete e indirizzo host.
Se la subnet mask non è corretta, non è possibile compilare correttamente il programma. |
Indirizzo gateway | Specifica l'indirizzo di rete del gateway che collega singole reti fisiche in un sistema di reti.
|
Rileva indirizzo IP duplicato | Abilita e disabilita il rilevamento di indirizzi IP duplicati. Le opzioni sono:
È abilitato per impostazione predefinita. |
Configura IPv6 (solo per controllori L50E e L70E) | Abilita o disabilita IPv6. Quando questa opzione è selezionata, le impostazioni IPv6 sono disponibili per la configurazione.
Le opzioni sono:
Per impostazione predefinita, IPv6 è disabilitato. IPv4 o IPv6 deve essere abilitato. |
Ottieni automaticamente indirizzo IPv6 (solo per i controllori L50E e L70E) | Abilita il recupero automatico degli indirizzi di rete IPv6 utilizzando DHCP. Disponibile quando IPv6 è abilitato. Le opzioni sono:
È disabilitata per impostazione predefinita. |
Configura indirizzo e impostazioni IPv6 (solo per i controllori L50E e L70E) | Abilita le voci per l' indirizzo IPv6 , Lunghezza del prefisso della subnet e Indirizzo gateway.Disponibile quando IPv6 è abilitato. Le opzioni sono:
È disabilitata per impostazione predefinita. |
Indirizzo IPv6 (solo per controllori L50E e L70E) | Identifica l'Indirizzo IPv6 per il controllore su una rete EtherNet. L'indirizzo IPv6 è lungo 128 bit, rappresentato da otto gruppi di quattro cifre esadecimali, separati da due punti. Ad esempio, 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001. È probabile che i seguenti indirizzi IPv6 vengano impostati per il controllore Micro800 :
|
Lunghezza del prefisso della subnet (solo per controllori L50E e L70E) | Specifica la dimensione della parte di rete dell'indirizzo IPv6. L'intervallo di lunghezza del prefisso della subnet valido è compreso tra 0 e 128. Ad esempio, un indirizzo IPv6 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 con una lunghezza del prefisso della subnet di 64 indica che i primi 64 bit (2001:0db8:85a3:0000) identificano la parte di rete e i restanti 64 bit identificano la parte host. Durante la configurazione manuale delle impostazioni di rete, immettere l' Indirizzo IPv6 e fare clic sulla casella Lunghezza del prefisso della subnet per inserire automaticamente il valore. In caso contrario, il campo Lunghezza del prefisso della subnet rimane vuoto. |
Indirizzo gateway (solo per controllori L50E e L70E) | Un gateway collega singole reti fisiche in un sistema di reti. Nel caso della configurazione manuale delle impostazioni di rete, immettere l' Indirizzo Gateway IPv6 . |
Rileva indirizzi IPv6 duplicati (solo per controllori L50E e L70E) | Abilita e disabilita il rilevamento di indirizzi IPv6 duplicati. Opzioni dell'impostazione Rileva indirizzo IP duplicato:
È abilitato per impostazione predefinita. |
EtherNet/IP | |
Timeout per inattività | Specifica il periodo di inattività in secondi. Il valore è compreso tra 60 e 3600. Il valore predefinito è 120. |
Modbus TCP | |
Stato server | Attiva o disattiva il server Modbus TCP. Il server Modbus TCP è disattivato per impostazione predefinita. |
Ethernet - DNP3 su IP (disponibile per i controllori 2080-L70E-24QBBN e 2080-L70E-24QWBN) | |
DNP3 su IP | Abilita o disabilita DNP3 su Ethernet e configura i parametri specifici di Ethernet per DNP3, se abilitato. Il servizio DNP3 su Ethernet verrà attivato dopo un riavvio. |
Indirizzo nodo slave | Specifica l'indirizzo del controllore sulla rete DNP3. Ciascun dispositivo sulla rete deve avere un indirizzo univoco. L'indirizzo del nodo è compreso tra 0 e 65.519. |
Abilita convalida indirizzo master | Determina l'indirizzo del nodo da cui il controllore accetta le richieste client.
L'indirizzo del nodo è compreso tra 0 e 65.519. |
Abilita indirizzo automatico | Abilita o disabilita l'accettazione e l'elaborazione di qualsiasi pacchetto contenente l'indirizzo di destinazione 65532 (FFFCh). Ciò fornisce al client un meccanismo per rilevare l'indirizzo configurato del controllore durante la connessione punto a punto. In un ambiente di rete questa casella di controllo deve sempre essere deselezionata. |
Indirizzo nodo master | Specifica l'indirizzo del nodo da cui il controllore accetta le richieste quando viene selezionato Abilita convalida indirizzo master .L'indirizzo del nodo è compreso tra 0 e 65.519. Il Nodo master 0 è disponibile per impostazione predefinita. |
Abilita controllo accesso per indirizzo IP master | Determina gli indirizzi IP da cui il controllore accetta le richieste client DNP3.
Il numero massimo di indirizzi IP client per il controllo di accesso è 5. |
Tipo di end point | Seleziona il tipo di endpoint tra uno dei seguenti:
|
Numero porta locale (UDP) | Specifica il numero di porta UDP del controllore che il client DNP3 utilizza per le trasmissioni UDP. Viene utilizzato con qualsiasi tipo di endpoint. L'intervallo di numeri di porta è compreso tra 0 e 65535. Il valore predefinito è 20000. |
Numero porta locale (TCP) | Specifica il numero di porta TCP del controllore a cui si connette il client DNP3. Viene utilizzato con un endpoint Ascolto o Doppio .L'intervallo di numeri di porta è compreso tra 0 e 65535. Il valore predefinito è 20000. |
Numero porta UDP master (risp. ind.) | Specifica il numero di porta UDP del client DNP3 a cui il controllore invia risposte non richieste. Viene utilizzato con un endpoint Solo datagramma .L'intervallo di numeri di porta è compreso tra 0 e 65535. |
Numero porta UDP master (Iniz. risp. ind.) | Specifica il numero di porta UDP sul client DNP3 a cui il controllore invia la risposta nulla non richiesta con il bit RESTART IIN impostato dopo un riavvio. Viene utilizzato con un endpoint Solo datagramma e nella scheda Slave DNP3 è selezionata l'opzione Invia risposta nulla non richiesta iniziale al riavvio .L'intervallo di numeri di porta è compreso tra 0 e 65535. |
Numero porta TCP master (risp. ind.) | Specifica il numero di porta TCP del client DNP3 a cui il controllore si connette per le risposte non richieste. Viene utilizzato con un endpoint Doppio e quando il client DNP3 non ha già una connessione TCP aperta con il controllore.L'intervallo di numeri di porta è compreso tra 0 e 65535. Il valore predefinito è 20000. |
Intervallo keep alive | Specifica l'intervallo di tempo, in secondi, per il meccanismo keep-alive TCP. Se entro questo periodo di timeout non è stata ricevuta alcuna comunicazione dal client DNP3 su una connessione TCP aperta, il controllore trasmette una richiesta di stato data-link layer DNP3. Se non viene ricevuta alcuna risposta entro il periodo di tempo di conferma, ovvero 10 secondi per impostazione predefinita, il controllore terminerà la connessione TCP. Viene utilizzato con un endpoint Ascolto o Doppio .Il valore è compreso tra 1 e 65.535. Il valore predefinito è 10. |
Fornire un feedback