Sincronizzazione delle impostazioni del protocollo IP

Utilizzare la pagina di configurazione
Ethernet
per sincronizzare le impostazioni nel controllore con le impostazioni del protocollo Internet (IP) nel progetto
FactoryTalk Design Workbench
.
Le impostazioni del protocollo Internet in
FactoryTalk Design Workbench
vengono confrontate con le impostazioni nel controllore quando il controllore è connesso e in modalità
Programma
. Se le impostazioni non corrispondono, verrà visualizzato un messaggio che indica che le impostazioni sono diverse.
Sono disponibili due opzioni per sincronizzare le impostazioni IP:
  • Scaricare le impostazioni da
    FactoryTalk Design Workbench
    nel controllore.
  • Caricare le impostazioni dal controllore in
    FactoryTalk Design Workbench
    .
Le due opzioni non sono disponibili quando:
  • Il controllore deve essere offline.
  • Il controllore è in modalità
    Esecuzione
    .
  • Le impostazioni IP nel controllore e in
    FactoryTalk Design Workbench
    sono uguali.
Prerequisiti
  • Il controllore è in modalità
    Programmazione remota
    .
  • Le impostazioni IP nel controllore e in
    FactoryTalk Design Workbench
    sono diverse.
Per sincronizzare le impostazioni del protocollo Internet
  1. In
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
  2. Dalla struttura ad albero
    Controllore
    , selezionare
    Ethernet
    .
  3. Nella pagina di configurazione
    Ethernet
    , eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Scarica sul controllore
    • Carica dal controllore
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal