Indirizzo gateway
Un gateway collega singole reti fisiche in un sistema di reti. Quando un nodo deve comunicare con un altro nodo di un'altra rete, un gateway trasferisce i dati tra le due reti.
IPv4
La figura seguente mostra in che modo il gateway G collega la Rete 1 alla Rete 2.
Esempio di gateway

Quando l'host B con indirizzo IP 128.2.0.1 comunica con l'host C, capisce dall'indirizzo IP di C che C è sulla stessa rete. In un ambiente Ethernet, B risolve l'indirizzo IP di C con un indirizzo Media Access Control (MAC) attraverso l'Address Resolution Protocol (ARP) e comunica direttamente con C.
Quando B comunica con A, capisce dall'indirizzo IP di A che A è su un'altra rete perché gli ID di rete sono diversi. Per inviare i dati ad A, B deve avere l'indirizzo IP del gateway che collega le due reti. In questo esempio, l'indirizzo IP del gateway sulla rete 2 è 128.2.0.3.
Il gateway G ha due indirizzi IP, 128.1.0.2 sulla Rete 1 e 128.2.0.3 sulla Rete 2, e il primo indirizzo deve essere utilizzato dagli host sulla Rete 1, mentre il secondo dagli host sulla Rete 2. Per essere utilizzato, un gateway di host deve essere raggiunto utilizzando un ID di rete corrispondente al proprio.
IPv6
Esempio di gateway

Quando l'host B con indirizzo IP fd00:2::1 comunica con l'host C, capisce dall'indirizzo IP di C che C è sulla stessa rete. In un ambiente Ethernet, B risolve l'indirizzo IP di C con un indirizzo MAC (tramite NDP) e comunica direttamente con C.
Quando l'host B comunica con l'host A, capisce dall'indirizzo IP di A che A è su un'altra rete (gli ID di rete sono diversi). Per inviare i dati ad A, B deve avere l'indirizzo IP del gateway che collega le due reti. In questo esempio, l'indirizzo IP del gateway sulla Rete 2 è fd00:2::3.
Il gateway ha due indirizzi IP (fd00:1::2 e fd00:2::3). Il primo deve essere usato dagli host sulla rete 1 e il secondo dagli host sulla rete 2. Per essere utilizzato, un gateway host deve essere raggiunto utilizzando un ID di rete corrispondente al proprio.
Fornire un feedback