Masc. di sottorete
L'indirizzamento subnet è un'estensione dello schema di indirizzi IP che permette a un sito di utilizzare un unico ID di rete per diverse reti fisiche.
Il routing all'esterno del sito continua dividendo l'indirizzo IP in un ID di rete e un ID host basati sulla classe. All'interno del sito la subnet mask serve per dividere l'indirizzo IP in una parte di ID di rete e in una parte di ID host personalizzate. Ad esempio, è possibile aggiungere un'altra rete fisica quando si utilizza la rete di classe B Rete 2. La scelta della seguente subnet mask aggiunge due ulteriori bit per l'ID di rete, consentendo quattro reti fisiche:
11111111 11111111 11000000 00000000 = 255.255.192.0
Nell'esempio, i due bit dell'ID host di classe B sono stati utilizzati per estendere l'ID di rete. Ogni combinazione unica di bit che costituisce l'ID host in cui i bit della subnet mask corrispondono a 1 specifica una rete fisica diversa, come illustrato nella figura seguente.
Esempio di subnet mask

È stata aggiunta una seconda rete con host D ed E. Il gateway G2 collega la Rete 2.1 con la Rete 2.2, attraverso la quale D ed E possono comunicare con gli host che non sono sulla Rete 2.2. B e C useranno il gateway G per comunicare con gli host non sulla Rete 2.1. Quando B comunica con D, il gateway configurato per B, ovvero G, instrada i dati da B a D attraverso G2.
Fornire un feedback