Rilevamento e deselezione di un indirizzo IP duplicato

Utilizzare la pagina di configurazione Ethernet per configurare le impostazioni del protocollo Internet nel progetto
FactoryTalk Design Workbench
.
SUGGERIMENTO:
  • Un indirizzo IP duplicato si verifica solo quando l'indirizzo IP viene configurato manualmente. Per evitare indirizzi IP duplicati, utilizzare il protocollo DHCP per ottenere automaticamente l'indirizzo IP.
  • Quando viene rilevato un indirizzo IP duplicato, il controllore termina tutte le comunicazioni Ethernet.
  • Utilizzare la casella di controllo
    Rileva indirizzo IP duplicato
    per attivare o disattivare il rilevamento di indirizzi IP duplicati.
Prerequisiti
  • Il controllore è in modalità
    Programmazione remota
    .
Per rilevare e cancellare un indirizzo IP duplicato
  1. In
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di Lavoro.
  2. Nel
    Controllore
    , selezionare
    Ethernet
    .
  3. Nella pagina di configurazione
    Ethernet
    , effettuare una delle seguenti operazioni per cancellare l'errore di indirizzo duplicato:
    • Se si usa IPv4
      • Selezionare
        Ottieni automaticamente indirizzo IP con DHCP
        o
      • Selezionare
        Configura impostazioni e indirizzo IP
        e immettere un indirizzo IP diverso.
    • Se si utilizza IPv6
      • Selezionare
        Ottieni automaticamente indirizzo IPv6 con DHCP
        o
      • Selezionare
        Configura indirizzo e impostazioni IPv6
        e immettere un indirizzo IP diverso.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal