Lunghezza del prefisso della subnet
In IPv6, la subnet viene eseguita utilizzando la lunghezza del prefisso. L'indirizzamento subnet è un'estensione dello schema di indirizzi IP che permette a un sito di utilizzare un unico ID di rete per diverse reti fisiche. Il routing all'esterno del sito continua dividendo l'indirizzo IP in un ID di rete e un ID host tramite la lunghezza del prefisso. All'interno del sito la lunghezza del prefisso della subnet serve per dividere l'indirizzo IP in una parte di ID di rete e in una parte di ID host personalizzate.
Ad esempio, nel caso di una Rete 2 con prefisso /48 e aggiungendo un'altra rete fisica. Se si seleziona la lunghezza del prefisso della subnet /50 seguente, è possibile utilizzare più reti fisiche:
/50 prefix length: xxxx:xxxx:xxxx:xx00::/50
I due bit sono stati utilizzati per estendere l'ID di rete. Ogni combinazione univoca di bit nella parte dell'indirizzo specifica una rete fisica differente. La nuova configurazione è:
Lunghezza del prefisso della subnet

È stata aggiunta una seconda rete con host D ed E. Il gateway G2 si connette alla rete 2.1 con la rete 2.2. Gli host D ed E sfruttano il gateway G2 per comunicare con gli host sulla rete 2.2. Gli host B e C useranno il gateway G per comunicare con gli host non sulla rete Network 2.1. Quando B comunica con D, G (il gateway configurato per B) instrada i dati da B a D attraverso G2.
Fornire un feedback