Panoramica del registro dati
Un registro dati registra i valori dei dati di un set definito di variabili in un progetto del controllore. I valori delle variabili possono essere loggati nella scheda di memoria a runtime in base alla configurazione del programma.
Ogni giorno è possibile scrivere fino a 50 cartelle di gruppo nel registro dati. Ogni cartella di gruppo può contenere fino a 50 file, con una dimensione compresa tra 4 kilobyte e 8 kilobyte.
Quando si creano nuovi progetti con lo stesso nome del controllore ma set di dati o variabili diversi, il caricamento di file di registro nel nuovo progetto può risultare in una combinazione di file di registro nuovi e vecchi. Per evitare questo scenario, tenere presente quanto segue:
- Prima di creare il progetto, recuperare i file di registro.
- Nel nuovo progetto, eliminare i vecchi file di registro, scaricare i nuovi set di dati e variabili, quindi recuperare i file di registro.
- InOrganizzatore progettocreare un nome univoco per il controllore poiché questo determina la cartella di destinazione nella scheda di memoria SD.
Per ulteriori informazioni sulla registrazione dei dati, vedere il Manuale dell'utente del controllore programmabile Micro820 (pubblicazione 2080-UM005).
Fornire un feedback