Aggiunta di dettagli di set di dati
I dettagli del set di dati sono configurazioni facoltative per un set di dati. Utilizzare la finestra di dialogo
Dettagli set di dati
per le seguenti azioni:- Modificare il carattere per separare le celle in un file di set di dati. Il separatore predefinito è la virgola.
- Aggiungere descrizioni a un set di dati. È possibile immettere fino a 100 caratteri.
Prerequisiti
- Il progetto è offline.
Per aggiungere dettagli del set di dati
- InOrganizzatore progettofare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
- Nella struttura ad alberoControllore, selezionareRegistro dati.
- Nella pagina di configurazioneRegistro dati, dall'elencoRegistro dati, selezionare l'
accanto al set di dati. - InDettagli set di dati, selezionare il separatore e immettere la descrizione del set di dati.
- SelezionareOK.
Fornire un feedback