Esportazione di un registro dati

Per impostazione predefinita, quando si esporta un registro dati, tutti i set di dati inclusi nel registro dati vengono esportati nella cartella Download con il nome del file
<project-name>_<controller-name>_data_log.m8a
. Se è presente un file con lo stesso nome, viene aggiunto un numero al file esportato.
Prerequisiti
  • Il registro dati contiene uno o più set di dati.
Per esportare un registro dati
  1. In
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di Lavoro.
  2. Nella struttura ad albero
    Controllore
    , selezionare
    Registro dati
    .
  3. Nella pagina di configurazione
    Registro dati
    , selezionare
    Esporta
    .
  4. (Facoltativo) In
    Esportare configurazioni registro dati
    , selezionare il percorso di esportazione e immettere il nome del file secondo le esigenze.
  5. Selezionare
    Salva
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal