Aggiunta di variabili a un set di dati

I registri dati contengono set di dati e registrano i valori dei dati per un set definito di variabili aggiunte in un progetto del controllore. Utilizzare la pagina di configurazione
Registro dati
per aggiungere variabili al set di dati.
Prerequisiti
  • Il controllore deve essere offline.
Per aggiungere variabili a un set di dati
  1. In
    Organizzatore progetto
    fare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
  2. Nella struttura ad albero
    Controllore
    , selezionare
    Registro dati
    .
  3. Nella pagina di configurazione
    Registro dati
    , selezionare un set di dati aggiunto a cui si desidera aggiungere le variabili.
  4. Fare doppio clic su
    Seleziona variabile
    o selezionare il pulsante Sfoglia per aprire il selettore di variabili.
  5. Nel selettore di variabili, selezionare una variabile, quindi selezionare
    Seleziona
    .
    SUGGERIMENTO: Per modificare l'ordine delle variabili del set di dati, trascinare le intestazioni di riga delle variabili nel punto desiderato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal