Importazione di un registro dati
Utilizzare la pagina di configurazione
Registro dati
per importare un registro dati da un file M8A sul computer. Il registro dati importato sovrascrive tutti i set di dati nel controllore, se presenti.Prerequisiti
- Il controllore deve essere offline.
- Disporre di un file M8A per il registro dati.
Per importare un registro dati
- InOrganizzatore progettofare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di Lavoro.
- Nella struttura ad alberoControllore, selezionareRegistro dati.
- Nella pagina di configurazioneRegistro dati, selezionareImporta.
- InImporta registro dati, selezionareSfoglia.
- InApri, individuare e selezionare il file M8A da importare, quindi selezionareApri.
- InImporta registro dati, selezionareImporta.
Fornire un feedback