Pagina di configurazione Registro dati

La pagina di configurazione
Registro dati
è disponibile per i seguenti controllori:
  • L20E
  • L50E
  • L70E
Un registro dati supporta fino a 10 set di dati e ogni set di dati supporta massimo 128 variabili. Utilizzare la pagina di configurazione
Registro dati
per:
  • Aggiungere i set di dati alla configurazione del controllore.
  • Rimuovere i set di dati alla configurazione del controllore.
  • Importare o esportare set di dati da un file M8A.
  • Aprire il selettore di variabili per aggiungere variabili a un set di dati.
  • Spostare le variabili di un set di dati verso l'alto o verso il basso nell'elenco delle variabili.
Impostazioni di configurazione del registro dati
Impostazione
Descrizione
Elenco set di dati
Elenca i set di dati nel progetto.
I nomi del set di dati sono di sola lettura. Selezionare o deselezionare la casella di controllo
DEST <x>
per aggiungere o eliminare il set di dati dal progetto.
Importa
Apre
Importa registro dati
per Importare set di dati da un file M8A.
Importa
è disponibile quando il controllore è online.
Esporta
Aprire la
Esporta registro dati
per esportare set di dati in un file M8A.
Esporta
è disponibile quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  • Il controllore deve essere offline.
  • Uno o più set di dati si aggiungono al controllore.
Dettagli del registro dati
Specifica le informazioni seguenti del set di dati:
  • Nome
    : Il nome del set di dati. È di sola lettura.
  • Separatore
    : Il separatore che separa le celle in un file di set di dati.
  • Descrizione
    : Le informazioni aggiuntive sul set di dati.
La finestra di dialogo è disponibile selezionando l'icona Impostazioni accanto a un set di dati selezionato.
Gestisci registri dati
Apre
<controller-name>: pagina Gestisci registro dati
per eseguire le azioni seguenti:
  • Recuperare i registri dati per un intervallo di tempo specificato dalla scheda di memoria.
  • Rimuovere i registri dati per un intervallo di tempo specificato dalla scheda di memoria.
  • Esportare i file di registro dati per un intervallo di tempo specificato dal controllore all'unità locale.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal