Monitoraggio dell'asse di movimento
La pagina
Monitoraggio asse
è abilitata quando:- Il controllore è online.
Utilizzare la pagina
Monitoraggio asse
per:- Selezionare l'asse da monitorare.
- Visualizzare stato dell'asse, velocità, movimento, posizione corrente e posizione di destinazione.
- Visualizzare il codice di errore e la descrizione se l'asse riscontra un errore.
Elemento | Descrizione |
|---|---|
Nome asse | Specifica i nomi degli assi assegnati al controllore. Sono elencati fino a tre assi a seconda del tipo di controllore e del numero di assi configurati. |
Stato dell'asse | Specifica lo stato dell'asse in fase di monitoraggio. Le opzioni sono:
|
Asse in posizione iniziale | Specifica quando l'asse è in posizione iniziale. I valori sono:
|
Movement | Descrive il movimento per l'asse. Quando un asse non si muove è Inattivo. I valori sono:
|
Descrizione errore | Visualizza il codice di errore e la descrizione quando si verifica un errore nell'asse. È vuoto quando non sono presenti errori. Per ulteriori informazioni, consultare Codici errore AxisErrorID. |
Posizione e velocità | |
Posizione comando | Specifica la posizione corrente dell'asse mentre il comando è in esecuzione. |
Posizione di destinazione | Specifica il valore della posizione di destinazione definita per l'asse. Utilizzare il valore di ingresso Posizione del blocco funzione MC_MoveAbsolute per definire la posizione di destinazione. |
Velocità | Specifica la velocità corrente mentre il comando è in esecuzione. |
Velocità di destinazione | Visualizza la velocità di destinazione o massima per l'asse. Utilizzare il valore di ingresso Velocità nel blocco funzione MC_MoveRelative, MC_MoveAbsolute o MC_MoveVelocity per definire la velocità di destinazione. |
Fornire un feedback