Créer un objet de détail de la piste d'audit

Vous devrez peut-être créer un objet détail de la piste d’audit pour afficher les détails d’une entrée d’audit sur un affichage graphique.
Pour créer un objet détail de la piste d'audit
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Avancés > Audit > Détail de la piste d'audit
    ou faites glisser Audit Trail Detail depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
  3. Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l’aspect de l’objet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal