Configurer les propriétés générales d'un objet de détail de la piste d'audit

L'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés de détail de la piste d'audit
vous permet de spécifier l'apparence de l'objet Détail de la piste d'audit.
Pour configurer les options générales de l'objet Détail de la piste d'audit
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Dans l'onglet
    Général
    , spécifiez l'aspect, le texte et les propriétés restantes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal