Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de détail de la piste d'audit
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés de détail de la piste d'audit
.Options | Descriptions |
|---|---|
Aspect | Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone. |
Style de cadre | Sélectionnez un style de cadre pour l'objet. |
Largeur du cadre | Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet. |
Style de fond | Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
|
Appliquer la couleur de fond au cadre | Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre. Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la couleur de cadre sélectionnée. |
Couleur de fond | Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style d'arrière-plan est un dégradé, cliquez dessus pour ouvrir la boîte de dialogue Remplissage dégradé pour configurer le remplissage dégradé. |
Couleur de cadre | Cette zone affiche la couleur du cadre de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si l'option Appliquer la couleur de fond au cadre n'est pas sélectionnée, cette couleur apparaît lors de l'exécution. |
Couleur de premier plan | Cette case affiche la couleur du texte affiché sur l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Couleur de fond de l'en-tête | Cette case indique la couleur actuelle de la colonne d'en-tête. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Couleur de premier plan de l'en-tête | Cette case indique la couleur actuelle du texte de la colonne d'en-tête. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Text | Les propriétés de texte s'appliquent aux entrées d'audit de la liste des pistes d'audit lorsqu'elles ne sont pas sélectionnées. |
Police | Sélectionnez la police du texte d'audit. |
Taille | Sélectionnez la taille de police à utiliser pour le texte d'audit. |
Gras, Italique, Souligné | Sélectionnez un style de police pour le texte d'audit. |
Autre | |
Navigation de touches | Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de naviguer vers l'objet à l'aide du clavier et d'activer l'entrée pour cet objet. |
Bouclage | Sélectionnez cette case à cocher pour faire défiler la liste en boucle ; lors du défilement vertical vers le bas, le curseur ne s'arrête pas sur le dernier élément de la liste, mais il affiche ensuite le premier élément de la liste. Il en va de même dans l'autre sens (défilement vers le haut). |
Recevoir la sélection depuis | Spécifiez la liste des pistes d'audit depuis laquelle recevoir la sélection. |
Fournir une réponse