Configurer l'aspect pour un objet de détail de la piste d'audit
Utilisez l'onglet
Audit
de la boîte de dialogue Propriétés de détail de la piste d'audit
pour spécifier les lignes à afficher ainsi que leur format d'affichage.Pour configurer l'aspect pour un objet de détail de la piste d'audit :
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Dans l'ongletAudit, sélectionnez et définissez les lignes de l'objet.
Fournir une réponse