Objet de détail de la piste d'audit
L'objet de détail de piste d'audit affiche les informations sur l'entrée d'audit sélectionnée dans une liste de piste d'audit, notamment :
- Heure d'exécution- La date et l'heure locale à laquelle le produit logiciel enregistre l'action comme ayant eu lieu.
- Source- Le nom du produit logiciel qui a enregistré l'action dans le journal d'audit.
- Emplacement- Le nom de l'ordinateur, du périphérique Windows CE ou du terminalMobileViewsur lequel l'action a eu lieu.
- Ressource-Réservée
- Nom d'utilisateur- L'ID de connexion de l'utilisateur qui utilise le logiciel. Il peut s'agir d'un utilisateurFactoryTalk SecurityouMicrosoftWindows, selon la manière dont l'utilisateur s'est connecté au logiciel qui a généré l'enregistrement d'audit.
- Message- Informations sur une action spécifique de l'opérateur exécutée dans le contexte de l'application d'exécution en cours. Par exemple, le message d'écriture d'un point inclura le point en cours de modification, ainsi que les valeurs précédente et nouvelle du point.
Effacer la piste d'audit
et les boutons Touche
suivants pour interagir avec un objet de détail de piste d'audit :- Déplacer vers le haut
- Déplacer vers le bas
Fournir une réponse