Créer des boutons Passer à l’affichage

Lors de l’exécution, l’opérateur peut appuyer sur un bouton
Passer à l’affichage
pour ouvrir l’affichage graphique affecté au bouton.
CONSEIL:
L'opérateur ne peut pas utiliser ce bouton pour ouvrir l'affichage Remplacer si le changement de l'affichage est géré à distance. Toutefois, l'opérateur peut toujours ouvrir les affichages Au premier plan (avec ou sans l'option
Impossible de remplacer
).
Pour créer un bouton Passer à l'affichage
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Navigation d'affichage > Passer à
    ou faites glisser Goto display depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton
    Passer à l'affichage
    .
  3. Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l’aspect du bouton et l’affichage suivant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal