Causes des erreurs d’exécution d’un bouton Passer à l’affichage
Lors de l'exécution, l'affichage graphique attribué ne s'ouvre pas et l'application consigne les erreurs relatives au bouton
Passer à l'affichage
dans les diagnostics si :- L'affichage attribué au bouton a été supprimé du projet.
- L'opérateur ne dispose pas du droit d'accès nécessaire pour l'affichage concerné.
- L'affichage attribué au bouton est celui qui contient le bouton.
- Le changement de l'affichage est géré à distance (par la source des données) et un affichage Remplacer est attribué au bouton.
- Le fichier paramètre attribué au bouton a été supprimé du projet.
Fournir une réponse