Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du bouton Passer à l'affichage
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton Passer à l'affichage
.Options | Descriptions |
|---|---|
Aspect | Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone. |
Style de cadre | Sélectionnez un style de cadre pour l'objet. Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, les styles de cadre disponibles sont Aucun et Ligne . |
Largeur du cadre | Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet. |
Style de fond | Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
|
Style de motif | Sélectionnez un motif pour l'objet. Le motif apparaît sur l'objet. Le motif ne recouvre pas le cadre, la légende ou l'image de l'objet (s'ils sont définis pour l'objet). Si le style de fond de l'objet est transparent ou dégradé, le motif n'apparaît pas. |
Forme | Sélectionnez la forme de l'objet. Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, l'application ajuste certaines propriétés, telles que la taille et la position, en fonction du contour de l'objet. |
Appliquer la couleur de fond au cadre | Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre. Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la couleur de cadre sélectionnée.Spécifiez la couleur de l'arrière-plan et du cadre dans l'onglet Etats . |
Couleur de fond | Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan. Si le style d'arrière-plan est dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue Remplissage dégradé pour configurer le remplissage dégradé. |
Couleur de cadre | Cette zone affiche la couleur du cadre de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si l'option Appliquer la couleur de fond au cadre n'est pas sélectionnée, cette couleur apparaît lors de l'exécution. |
Couleur du motif | Cette zone affiche la couleur du motif de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Couleur de surbrillance | Cette zone affiche la couleur courante de surbrillance. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Le cadre de l'objet, s'il en existe un, prend la couleur de surbrillance lorsque l'opérateur appuie sur le bouton lors de l'exécution. |
Clignotant | Sélectionnez cette case à cocher pour que l'arrière-plan de l'objet clignote lors de l'exécution. La vitesse de clignotement est fixée à deux fois par seconde. Si un style de motif est sélectionné, le motif clignote également. |
Paramètres d'affichage | |
Affichage | Cliquez sur le bouton Parcourir (...) pour ouvrir le Navigateur de composants et sélectionnez l'affichage à ouvrir lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton. La liste contient tous les affichages graphiques du projet. |
Utiliser Affichage variable | Cochez cette case pour utiliser le contenu du point ou de l'expression défini dans l'onglet Connexions. Si cette case n'est pas cochée, le bouton Passer à utilise le nom d'affichage spécifié dans le champ Affichage . |
Fichier de paramètre | Sélectionnez cette option si les valeurs du paramètre d'exécution de l'affichage sont fournies par un fichier de paramètres. Cliquez sur le bouton Parcourir (...) pour ouvrir le Navigateur de composants et sélectionner le fichier de paramètres à exécuter lorsque l'utilisateur appuie sur l'objet bouton. |
Liste de paramètres | Sélectionnez cette option si les valeurs du paramètre d'exécution de l'affichage sont fournies par une liste de paramètres. Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir le Navigateur de points et sélectionnez le ou les points à ajouter à la liste. |
Position d'affichage | Cochez cette case pour indiquer où l'affichage est positionné lorsqu'il est ouvert. Si vous ne cochez pas cette case, lorsque l'affichage s'ouvrira, il sera positionné selon ce qui est spécifié dans les options Position dans l'onglet Propriétés de la boîte de dialogue Paramètres d'affichage . Ces propriétés s'appliquent uniquement aux affichages Au premier plan. L'affichage Remplacer les ignore. |
Position haut | Si Position de l'affichage est sélectionné, entrez la distance en pixels entre la position de l'affichage et le haut de l'écran. Cette propriété s'applique uniquement aux affichages au premier plan (disposant ou non de l'option Ne peut pas être remplacé). |
Position à gauche | Tapez le nombre de pixels à partir du bord gauche de l'écran pour positionner l'affichage. Cette propriété s'applique uniquement lorsque l'option Position d'affichage est sélectionnée et uniquement aux affichages Au premier-plan (disposant ou non de l'option Ne peut pas être remplacé). |
Utiliser Position d'affichage variable | Cochez cette case pour utiliser le contenu du point ou de l'expression défini dans l'onglet Connexions pour la position supérieure et la position à gauche. Si la case n'est pas cochée, l'affichage est positionné tel que spécifié dans les paramètres associés à la case à cocher Position d'affichage dans cet onglet (onglet Général ) ou tel que spécifié dans la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage. |
Marges inactives | Vous pouvez indiquer une marge d'inactivité à l'intérieur du bouton. Si l'opérateur appuie sur la marge inactive, l'action n'est pas enregistrée. |
Marge horizontale | Spécifie le nombre de pixels correspondant à la distance qui sépare les côtés droit et gauche du bouton et sur laquelle vous ne pouvez pas cliquer. |
Marge verticale | Saisissez un nombre de pixels pour définir la marge inactive verticale. Les marges verticales sont situées sur les bords supérieur et inférieur du bouton. |
Autre | |
Audio | Cochez cette case pour déclencher un bip interne en cas d'appui sur l'objet. Si l'ordinateur qui exécute le projet ne comporte pas de bip interne, lorsque vous cliquez sur l'objet, aucun son n'est émis. |
Fournir une réponse