Mode de fonctionnement du bouton Passer à l'affichage lors de l'exécution

Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Passer à l'affichage
lors de l'exécution, l'affichage graphique affecté au bouton s'ouvre.
Le comportement du bouton
Passer à l'affichage
lors de l'exécution dépend également des types d'affichages graphiques déjà ouverts et de celui en cours d'ouverture.
Utiliser les types d'affichage
  • Si l'affichage graphique affecté au bouton est un affichage Remplacer, il ferme tous les affichages Au premier plan ou Remplacer. Il ne ferme
    pas
    les affichages de type Au premier plan qui utilisent l'option
    Ne peut pas être remplacé
    .
  • Si l'affichage graphique affecté au bouton est de type Au premier plan (avec ou sans l'option
    Ne peut pas être remplacé
    ) et que vous sélectionnez l'option
    Position d'affichage activée
    (sur l'onglet
    Général
    ), l'affichage est positionné à l'aide des paramètres « Position haut » et « Position à gauche ». Sinon, l'affichage est positionné à l'aide des paramètres de l'affichage graphique.
  • L'opérateur ne peut pas utiliser ce bouton pour ouvrir l'affichage Remplacer si le changement de l'affichage est géré à distance. Toutefois, l'opérateur peut toujours ouvrir les affichages Au premier plan (avec ou sans l'option
    Ne peut pas être remplacé
    ).
    CONSEIL:
    Les types d'affichages et les paramètres d'affichage graphique sont configurés dans l'
    Editeur des paramètres d'affichage
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal