Configurer les connexions d’un bouton Passer à l’affichage
Lorsque cette option est sélectionnée à l'exécution, le bouton
Passer à l'affichage
ouvre l'affichage graphique affecté à ce bouton.Pour configurer des points et des expressions pour un bouton Passer à l'affichage
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Sélectionnez l'ongletConnexions.
- Affectez un point ou une expression aux connexions de nom d'affichage, de position supérieure et de position gauche, si nécessaire.CONSEIL:Le nom d'affichage doit être de type chaîne. Les connexions de position supérieure et de position gauche doivent être de type numérique. Les valeurs valides doivent être un nombre entier compris entre -32768 et 32767.
Fournir une réponse