Créer un sélecteur de liste d'affichage

Utilisez le sélecteur de liste d'affichage pour afficher une liste des affichages graphiques que l'opérateur peut choisir. L'opérateur peut parcourir la liste pour sélectionner un affichage graphique.
L'opérateur peut faire défiler la liste et sélectionner des affichages à l'aide des boutons Touche ou des touches fléchées et de la touche
Entrée
du pavé numérique ou du clavier de l'ordinateur.
CONSEIL:
  • L'opérateur ne peut pas utiliser le sélecteur de liste d'affichage pour ouvrir les affichages Remplacer si le changement d'affichage est actuellement contrôlé à distance. Cependant, l'opérateur peut toujours ouvrir les affichages de type Au premier plan (avec ou sans l'option
    Ne peut pas être remplacé
    ).
  • Les utilisateurs ne peuvent pas naviguer dans le sélecteur de liste d'affichage en maintenant la touche Haut ou Bas enfoncée sur un terminal exécutant FactoryTalk View ME Station version 6.10.00.
    Pour éviter ce problème, dans FactoryTalk View ME Station, accédez à
    Paramètres du terminal
    >
    Périphériques d'entrée
    >
    Clavier/Pavé
    et définissez la valeur de
    Fréquence de répétition
    sur 2 ou plus.
Pour créer un sélecteur de liste d'affichage
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Navigation d'affichage > Sélecteur de liste d'affichage
    ou faites glisser Display List Selector depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du sélecteur.
  3. Cliquez deux fois sur le sélecteur pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  4. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés
    , spécifiez l'aspect du sélecteur et ses états.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal