Options de l'onglet Etats de la boîte de dialogue Propriétés du sélecteur de liste d'affichage

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Etats
de la boîte de dialogue
Propriétés du sélecteur de liste d'affichage
.
Options
Descriptions
Sélectionner un état
Cliquez sur l'état dont vous souhaitez configurer les propriétés.
Paramètres d'affichage
Affichage
Sélectionnez l'affichage à ouvrir lorsque l'opérateur met cet état en surbrillance et appuie sur
Entrée
. Pour choisir dans la liste des affichages graphiques du projet, cliquez sur le bouton
Parcourir
(...).
Fichier de paramètre
Sélectionnez cette option si les valeurs du paramètre d'exécution de l'affichage sont fournies par un fichier de paramètres.
Cliquez sur le bouton
Parcourir
(...) pour ouvrir le
Navigateur de composants
et sélectionnez le fichier de paramètres à exécuter lorsque l'opérateur met cet état en surbrillance et appuie sur la touche
Entrée
. La liste contient tous les fichiers de paramètres du projet.
Un fichier de paramètres affecte des points aux espaces réservés dans l'affichage lorsqu'il est affiché.
Liste de paramètres
Sélectionnez cette option si les valeurs du paramètre d'exécution de l'affichage sont fournies par une liste de paramètres. Cliquez sur le bouton
Parcourir
pour ouvrir le Navigateur de points et sélectionnez le ou les points à ajouter à la liste.
Position d'affichage
Cochez cette case pour appliquer les paramètres Position haut et Position à gauche à l'affichage. Ces propriétés s'appliquent uniquement aux affichages Au premier plan (avec ou sans l'option
Ne peut pas être remplacé
).
Position haut
Entrez la distance en pixels entre la position de l'affichage et le haut de l'écran.
Position à gauche
Tapez le nombre de pixels à partir du bord gauche de l'écran pour positionner l'affichage.
Légende
Entrez le texte pour l'état. Le texte est affiché sur l'objet pour donner à l'opérateur des informations concernant l'état en cours.
Utilisez le nom d'affichage
Cochez cette case pour utiliser le nom de l'affichage comme légende de cet état. Cette légende est affichée dans la liste des affichages lors de l'exécution.
Insérer une variable
Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le type de variable à insérer.
Couleur de la légende
Cette case affiche la couleur du texte actuelle de la légende lorsque l'état n'est pas sélectionné. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Couleur de fond de la légende
Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de la légende lorsque l'état n'est pas sélectionné. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si le style d'arrière-plan de la légende est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan pour la légende.
Clignotement de la légende
Cochez cette case pour que la légende clignote lors de l'exécution. La légende clignote deux fois par seconde.
Alignement
Spécifie le positionnement de la légende sur l'objet. Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdale, la position est définie en fonction du contour de l'objet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal