Causes des erreurs d’exécution d’un sélecteur de liste d’affichage
Lors de l’exécution, l’affichage sélectionné ne s’ouvre pas et l’application enregistre les erreurs relatives au sélecteur de liste d’affichage dans les diagnostics si :
- L'affichage sélectionné a été supprimé du projet.
- L'opérateur ne dispose pas du droit d'accès nécessaire pour l'affichage concerné.
- L'affichage sélectionné est l'affichage qui contient le sélecteur de liste d'affichage.
- Le changement de l'affichage est géré à distance (par la source des données) et un affichage Remplacer est attribué à l'élément de la liste sélectionné par l'opérateur.
- Le fichier paramètre spécifié a été renommé ou il n'existe pas.
Fournir une réponse