Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du sélecteur de liste d'affichage

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du sélecteur de liste d'affichage
.
Options
Descriptions
Aspect
Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone.
Style de cadre
Sélectionnez un style de cadre pour l'objet.
Largeur du cadre
Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet.
Style de fond
Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
  • Solide.
    L'arrière-plan de l'objet est rempli d'une couleur unie spécifiée dans l'option
    Couleur de fond
    .
  • Transparent
    . L'arrière-plan de l'objet n'est pas rempli et tout objet situé derrière lui apparaît en transparence.
  • Dégradé
    . L'arrière-plan de l'objet sera rempli d'un dégradé linéaire.
Style de motif
Sélectionnez un motif pour l'objet. Le motif apparaît sur l'objet. Le motif ne recouvre pas le cadre ou la valeur affichée de l'objet. Si le style de fond de l'objet est transparent ou dégradé, le motif n'apparaît pas.
Appliquer la couleur de fond au cadre
Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre.
Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la
couleur de cadre
sélectionnée.
Couleur de fond
Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan.
Si le style d'arrière-plan est dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue
Remplissage dégradé
pour configurer le remplissage dégradé.
Couleur de cadre
Cette zone affiche la couleur du cadre de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Si l'option
Appliquer la couleur de fond au cadre
n'est pas sélectionnée, cette couleur apparaît lors de l'exécution.
Couleur du motif
Cette zone affiche la couleur du motif de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Couleur de fond de la sélection
Cette zone affiche la couleur de la barre de surbrillance. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. La barre de surbrillance indique l'affichage sélectionné lors de l'exécution.
Couleur de premier plan de la sélection
Cette case affiche la couleur de la légende sur l'affichage en surbrillance. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
Clignotant
Sélectionnez cette case à cocher pour que le texte clignote lors de l'exécution. Le texte clignote deux fois par seconde.
Text
Les paramètres de texte s'appliquent aux valeurs numériques de l'affichage.
Police
Sélectionnez la police du texte.
Taille
Sélectionnez la taille de police du texte.
Gras, Italique, Souligné
Sélectionnez le style de police du texte, le cas échéant.
Légende tronquée
Sélectionnez
Mot
si vous souhaitez que les légendes dépassant la longueur maximale soient coupées au début d'un nouveau mot.
Sélectionnez
Caractère
si vous souhaitez que la légende soit coupée dès que la longueur maximale de la légende est atteinte, même si cela se produit au milieu d'un mot.
La longueur maximale de la légende dépend de la largeur de l'objet et de la taille de la police.
Lorsqu'une légende est tronquée, l'application place un astérisque (*) à la fin de celle-ci pour indiquer qu'il manque du texte.
Nombre d'états
Sélectionnez le nombre d'états pour l'objet.
Autre
Navigation de touches
Cochez cette case pour permettre à l'utilisateur de naviguer vers l'objet à l'aide du clavier et d'activer l'entrée pour cet objet.
Bouclage
Sélectionnez cette case à cocher pour faire défiler la liste en boucle ; lors du défilement vertical vers le bas, le curseur ne s'arrête pas sur le dernier élément de la liste, mais il affiche ensuite le premier élément de la liste. Il en va de même dans l'autre sens (défilement vers le haut).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal