Mode de fonctionnement du sélecteur de liste d'affichage lors de l'exécution
Le sélecteur de liste d'affichage affiche une liste des graphiques à partir de laquelle l'opérateur peut effectuer la sélection. L'opérateur peut parcourir la liste et y sélectionner un affichage graphique. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Entrée
, l'affichage sélectionné s'ouvre.L'opérateur peut faire défiler la liste et sélectionner des affichages à l'aide des boutons
Touche
ou des touches fléchées et de la touche Entrée du pavé numérique ou du clavier de l'ordinateur.Le comportement du sélecteur de la liste d'affichage, lors de l'exécution, dépend également des types d'affichages graphiques déjà ouverts et de celui en cours d'ouverture.
Utiliser les types d'affichage
- Si l'affichage graphique sélectionné est de type Remplacer, il ferme tout affichage de type Au premier plan ou Remplacer. Il ne fermepasles affichages de type Au premier plan qui utilisent l'optionNe peut pas être remplacé.
- S'il s'agit d'un affichage de type Au premier plan (avant ou sans l'optionNe peut pas être remplacé), il est positionné à l'aide des paramètres de l'affichage graphique.
Fournir une réponse