Modifier la couleur des objets graphiques
Lorsque vous créez un objet, il prend les couleurs d'objet par défaut de
FactoryTalk View Studio
. Pour modifier les couleurs, vous pouvez utiliser les barres d'outils Couleurs d'avant-plan
et Couleurs d'arrière-plan
, le Panneau des propriétés
ou la boîte de dialogue Propriétés de l'objet.Pour ouvrir les barres d'outils, sélectionnez
Barres d'outils
dans le menu Affichage
.À propos des propriétés de couleur
Le nombre des propriétés de couleur d'un objet dépend du type d'objet et de sa configuration. Par exemple, un objet disposant d'états peut avoir jusqu'à sept couleurs différentes par état. Lorsque vous sélectionnez des couleurs à l'aide des barres d'outils de couleur, la couleur d'avant-plan est attribuée à certaines propriétés et la couleur d'arrière-plan est attribuée à d'autres. D'autres propriétés de couleurs, comme
Couleur de remplissage
, ne peuvent pas être attribuées à l'aide des barres d'outils de couleurs. Pour cela, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés
de l'objet ou le Panneau des propriétés
.Pour dessiner des objets (à l'exception des objets panel et Image), vous pouvez sélectionner les couleurs dans les barres d'outils avant de dessiner un objet (avant ou après avoir cliqué sur l'outil de l'objet). Les autres objets sont toujours dessinés à l'aide de leurs couleurs par défaut, mais vous pouvez sélectionner les objets et utiliser les barres d'outils pour modifier leurs couleurs.
Couleurs et styles par défaut
Les couleurs par défaut pour dessiner des objets changent selon que vous utilisez la barre d'outils de
couleurs d'avant-plan
ou celle de couleurs d'arrière-plan
. Lorsque vous sélectionnez une couleur dans la barre d'outils d'avant-plan
ou d'arrière-plan
, cette couleur devient la valeur par défaut pour tous les objets de dessin (à l'exception des objets panel et Image), que vous ayez sélectionné ou non un objet sur l'affichage. La même chose s'applique pour les barres d'outils Style de fond et Style de motif. Si vous utilisez ces barres d'outils pour modifier un style de fond ou un style de motif, le style que vous sélectionnez devient la nouvelle valeur par défaut.Dans ces barres d'outils, la couleur ou le style qui apparaît comme étant sélectionné dans la barre d'outils est la couleur ou le style par défaut, pas la couleur ou le style de l'objet actuellement sélectionné dans l'affichage.
CONSEIL:
- Si vous sélectionnez plusieurs objets, lorsque vous cliquez sur une barre d'outils de couleurs ou modifiez une propriété de couleurs dans lePanneau des propriétés, les couleurs applicables de tous les objets sélectionnés sont modifiées.
- Les barres d'outils decouleurs d'avant-planet decouleurs d'arrière-planpeuvent attribuer plusieurs propriétés de l'objet. Pour attribuer des couleurs différentes aux propriétés attribuées, utilisez lePanneau des propriétésou la boîte de dialoguePropriétés.
- Utilisez la boîte de dialoguePropriétésou lePanneau des propriétéspour attribuer des couleurs distinctes à différentes propriétés d'avant-plan ou d'arrière-plan, pour choisir des couleurs qui n'apparaissent pas dans les barres d'outils ou pour modifier les couleurs par défaut des propriétés qui ne peuvent pas être attribuées à l'aide des barres d'outils de couleurs.
Utilisez les barres d'outils de couleurs pour attribuer des couleurs aux propriétés suivantes :
Barre d'outils Couleurs d'avant-plan | Barre d'outils Couleur d'arrière-plan |
|---|---|
Couleur de cadre | Couleur de fond |
Couleur de la légende | Couleur d'arrière-plan |
Couleur de premier plan | Couleur de fond de la légende |
Couleur d'avant-plan | Couleur de fond de l'image |
Couleur de l'image | |
Couleur de légende | |
Couleur de la ligne | |
Couleur de l'aiguille | |
Couleur du motif |
Pour modifier les couleurs d'un objet à l'aide des barres d'outils
- Sélectionnez l'objet.
- Cliquez sur la couleur dans la barre d'outils applicable. La couleur sur laquelle vous avez cliqué devient la couleur par défaut pour les objets dessin futurs.
Pour changer les couleurs d'un objet à l'aide du Panneau des propriétés
- Sélectionnez l'objet.
- Dans lePanneau des propriétés, cliquez sur la case de couleur à côté du nom de propriété à modifier. Une palette de couleurs est ouverte.
- Cliquez sur la couleur à utiliser ou surAutrespour effectuer votre sélection à partir d'une gamme de couleurs plus ample.
Pour changer les couleurs d'un objet à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés
- Cliquez deux fois sur l'objet. Pour dessiner des objets, vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'objet, puis sélectionnerPropriétés.
- Dans l'ongletGénéralde la boîte de dialoguePropriétés, cliquez sur la case de couleur à côté du nom de propriété à modifier. Une palette de couleurs est ouverte.
- Cliquez sur la couleur à utiliser ou surAutrespour effectuer votre sélection à partir d'une gamme de couleurs plus ample.
Options
- Couleurs de baseCliquez sur la case colorée appropriée pour sélectionner une couleur de base.
- Couleurs personnaliséesVous pouvez définir jusqu'à 16 couleurs personnalisées. Pour en sélectionner une, cliquez sur la case appropriée.
Fournir une réponse