Définir les couleurs personnalisées
Pour définir une couleur personnalisée
- Dans la palette de couleurs, cliquez surAutrepour ouvrir la boîte de dialogueCouleur.
- Sélectionnez l'une des cases correspondant auxcouleurs personnaliséesà modifier. Ceci vous évitera de modifier accidentellement une couleur personnalisée existante.
- Dans l'option de raffineur de couleur qui s'affiche à droite de la palette des couleurs de base, faites glisser le curseur vers la zone où apparaît la couleur souhaitée (dans l'optionCouleur/Solide), puis faites glisser la flèche à côté de la barre de luminosité pour ajuster la luminosité.ouSaisissez les valeurs pour Rouge, Vert et Bleu ou pour Teinte, Sat(uration) et Lum(inosité), jusqu'à l'obtention de la couleur souhaitée.
- Cliquez surAjouter aux couleurs personnalisées. La couleur est ajoutée à la liste des couleurs personnalisées dans la boîte de dialogueCouleur.CONSEIL:La teinte est la position de la couleur dans le spectre chromatique. La saturation est la pureté de la teinte allant de gris à la couleur pure. La luminosité est la brillance de la couleur allant de noir à blanc.
Fournir une réponse