Couleurs et styles par défaut
Lorsque vous ouvrez l'
Editeur de graphiques
, les couleurs d'arrière-plan et d'avant-plan, le style de fond et le style de motif utilisés pour dessiner des éléments sont définis par défaut. Vous pouvez modifier ces valeurs en utilisant les barres d'outils pour chacune de ces propriétés.Couleurs par défaut
Pour afficher les couleurs par défaut, ouvrez les palettes de couleur
Avant-plan
et Arrière-plan
. Lorsque l'Editeur de graphiques
est ouvert, sélectionnez Barres d'outils > Couleurs d'avant-plan
ou Couleurs d'arrière-plan
dans le menu Affichage
. L'élément de menu est coché pour indiquer que la barre d'outils est ouverte.La couleur par défaut s'affiche comme étant sélectionnée dans la palette. Pour changer la couleur par défaut, sélectionnez une autre couleur. La couleur que vous sélectionnez sera la valeur par défaut pour tous les objets Dessin (à l'exception des objets panel et Image) jusqu'à ce que vous sélectionniez une autre couleur dans la palette.
Afficher les affichages en échelle de gris
Les applications qui s'exécutent sur les terminaux en échelle de gris
PanelView Plus
ne s'affichent pas en couleur. Si vous développez des applications pour ces terminaux, affichez les affichages en échelle de gris pour prévisualiser l'aspect des affichages lors de l'exécution.Pour afficher les affichages en échelle de gris
- SélectionnezAffichage > Afficher les affichages en échelle de gris.
Tous les affichages ouverts passent de couleur complète à échelle de gris.
CONSEIL:
L'option
Afficher les affichages en échelle de gris
ne fonctionne pas :- sur les objets ActiveX tiers ;
- en mode Application de test ;
lorsque la couleur d'arrière-plan de l'affichage ou le style de fond de l'objet est en dégradé.
Styles par défaut
Les barres d'outils
Style de fond
et Style de motif
contrôlent les valeurs par défaut pour ces propriétés. Lorsque l'Editeur de graphiques
est ouvert, sélectionnez Barres d'outils > Styles de motifs
ou Styles de fond
dans le menu Affichage
. L'élément de menu est coché pour indiquer que la barre d'outils est ouverte.La propriété par défaut du style de fond est
Transparent
et la propriété par défaut du style de motif est Aucun. Si vous sélectionnez un style de fond ou un style de motif dans la barre d'outils, le style que vous sélectionnez devient le nouveau style par défaut.
CONSEIL:
La couleur ou le style qui apparaît comme étant sélectionné dans la barre d'outils est la couleur ou le style par défaut, pas la couleur ou le style de l'objet actuellement sélectionné dans l'affichage.
Fournir une réponse