Sélectionner un style de motif pour les objets graphiques
Utilisez la palette Couleurs d'avant-plan, Couleurs d'arrière-plan et la barre d'outils Styles de motifs pour configurer des styles de motifs pour vos objets graphiques. Les styles de motifs ne s'appliquent qu'aux objets pleins. Le motif et la couleur d'avant-plan sont changés en couleur d'avant-plan, tandis que l'arrière-plan est changé en couleur d'arrière-plan.
Vous pouvez sélectionner les couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan avant ou après le tracé d'un objet comportant un motif.
CONSEIL:
- Si vous cliquez sur plusieurs objets, puis sur un style de motif, le motif de tous les objets sélectionnés est modifié.
- Vous pouvez également modifier le motif et la couleur de motif d'un objet à l'aide du Panneau des propriétés ou en ouvrant la boîte de dialogue de l'objet. Si vous utilisez le Panneau des propriétés, vous pouvez modifier simultanément le motif de plusieurs objets sélectionnés.
- Pour rendre transparent l'arrière-plan de l'objet, sélectionnez l'option transparente dans la barre d'outils Styles de fond. Pour ouvrir la boîte d'outils Styles de fond, sélectionnezBarre d'outils > Styles de fonddans le menuAffichage.
Pour sélectionner un style de motif pour un objet
- Sélectionnez l'objet.
- Cliquez sur le motif dans la barre d'outilsStyle de fond.
Pour changer le motif d'un objet avec le Panneau des propriétés
- Sélectionnez l'objet.
- Dans lePanneau des propriétés, cliquez sur la case à côté de la propriété PatternStyle.
- Cliquez sur le motif voulu.
Pour changer le motif d'un objet avec la boîte de dialogue Propriétés de l'objet
- Cliquez deux fois sur l'objet.
- Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le motif souhaité.
Fournir une réponse