Configurer les propriétés d'un objet (onglet Propriétés)
L'onglet
Propriétés
du Panneau des propriétés affiche toutes les propriétés non masquées de l'objet sélectionné. La colonne de gauche affiche le nom de la propriété et celle de droite affiche sa valeur.
CONSEIL:
- Pour obtenir de l’aide concernant la propriété sélectionnée, cliquez sur le bouton?dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue.
- Lorsque plusieurs objets sont sélectionnés, cliquez surPropriétés partagéespour modifier les propriétés communes à tous les objets. Pour modifier toutes les propriétés de tous les objets sélectionnés, partagées ou non, cliquez surToutes les propriétés.
- Si un objet Groupe est sélectionné, cliquez sur le bouton situé à gauche de l'option Toutes les propriétés pour afficher les propriétés de chaque objet du groupe.
- Vous ne pouvez pas modifier le nom d'une propriété.
- Si une propriété est en lecture seule, sa valeur est grisée et vous ne pouvez pas la modifier.
- Si une propriété est en écriture seule (pour un mot de passe, par exemple), sa valeur sera vierge et les termesEn écriture seuleseront ajoutés au type de propriété dans la zone de description. Lorsque vous entrez une valeur, elle est vidée immédiatement, mais la valeur sera écrite dans la propriété.
- Si l'objet sélectionné dispose d'une boîte de dialogue pour configurer ses propriétés, le premier nom de la grille des propriétés, situé sous (AboutBox), est (Personnalisé). Cliquez deux fois sur la ligne ou cliquez sur le boutonParcourir(…) pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétésde l'objet et modifiez les propriétés, les points et les expressions de l'objet.
- Dans l’ongletPropriétésduPanneau de propriétés, vous pouvez saisir des nombres négatifs pour les propriétés de position, Haut et Gauche. Ces propriétés spécifient où un objet se trouve par rapport au haut et le côté gauche de l'affichage. L'utilisation de nombres négatifs vous permet de définir une position pour un objet résultant en une partie de l'objet hors de l'écran. Vous ne pouvez pas saisir de nombres négatifs pour ces propriétés dans l'ongletCommund'une boîte de dialoguePropriétésd'un objet.
Pour modifier la valeur d'une propriété dans le Panneau des propriétés
- Cliquez deux fois sur la ligne de la propriété pour sélectionner la propriété.
- Si la propriété est associée à une liste de valeurs, lorsque vous appuyez sur la toucheEntréeou cliquez deux fois sur la ligne de la propriété, la valeur suivante disponible apparaît. Une flèche vers le bas apparaît dans la colonne de droite. Cliquez dessus pour afficher les options de la propriété.
- Si la propriété est associée à une boîte de dialogue (comme la boîte de dialoguePolice), lorsque vous cliquez deux fois sur la ligne, la boîte de dialogue apparaît. Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue en cliquant sur le boutonParcourirqui apparaît dans la colonne de droite.
- Tapez la nouvelle valeur pour la propriété, sélectionnez-en une dans la liste, ou sélectionnez-en une dans la boîte de dialogue.
- Appuyez surEntréeou cliquez sur une autre cellule dans la grille pour enregistrer la modification. L'objet sélectionné est mis à jour avec la nouvelle valeur de la propriété et son aspect dans l'affichage change si nécessaire.
Fournir une réponse