Editer des objets regroupés

Un objet groupé peut être manipulé comme un simple objet. Vous pouvez, par exemple, couper, copier et coller des groupes, modifier leur couleur ou leur motif ou envoyer le groupe entier au premier plan ou à l'arrière-plan. Vous pouvez également cliquer deux fois sur le groupe ou utiliser l'Explorateur d'objets pour y modifier les objets.
Lorsque vous double-cliquez sur un groupe, vous passez en mode « édition de groupe ». Dans ce mode, vous pouvez sélectionner des membres individuels du groupe et les modifier sans les dissocier. Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux objets au groupe se trouvant dans ce mode.
Vous pouvez aussi appliquer une animation à un groupe. En général (sauf pour la visibilité, le remplissage et les couleurs), l'animation d'un groupe d'objets est prioritaire sur l'animation individuelle des objets de ce groupe.
  • Dans le cas des animations de visibilité, l'
    invisibilité
    est prioritaire.
  • Pour une animation de remplissage, l'animation du groupe s'ajoute à l'animation des objets.
  • L'application d'animations de couleur à un groupe d'objets ou à des objets individuels d'un groupe entraîne des comportements inattendus. Pour configurer des animations de couleur pour un groupe d'objets, appliquez-les au groupe ou aux objets individuels qui constituent le groupe.
De plus, certaines animations de positionnement peuvent s'additionner. Assurez-vous de l'effet de votre animation de groupe en la testant.
Pour modifier les propriétés communes à tous les objets du groupe, utilisez le
panneau des propriétés
.
Toutes les propriétés
Cliquez sur
Toutes les propriétés
pour afficher les propriétés du groupe. Le groupe étant considéré comme un seul objet, les propriétés du groupe sont les mêmes que les propriétés partagées.
Pour afficher et modifier toutes les propriétés de tous les objets du groupe, dans le
Panneau des propriétés
, cliquez sur
Toutes les propriétés
, puis sur
Ajouter les propriétés groupées
. Les propriétés de tous les objets du groupe y sont répertoriées.
CONSEIL:
Toute propriété partagée par plusieurs objets n'apparaît qu'une seule fois ; par conséquent, la modification d'une propriété partagée a une incidence sur tous les objets du groupe qui ont cette propriété.
Propriétés partagées
Cliquez sur
Propriétés partagées
pour afficher les propriétés partagées du groupe. Le groupe étant considéré comme un seul objet, la liste des propriétés partagées est la même que celle de
Toutes les propriétés
.
Pour afficher et modifier les propriétés partagées de tous les objets du groupe, cliquez sur
Propriétés partagées
, puis sur
Ajouter les propriétés groupées
dans le Panneau des propriétés. La modification d'une propriété partagée a une incidence sur tous les objets du groupe.
CONSEIL:
Pour sélectionner un élément du groupe, utilisez l'explorateur d'objets.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal