Explorateur d'objets

Comment ouvrir l'Explorateur d'objets ?
Lorsque vous ouvrez un projet, l'
Explorateur d'objet
apparaît à droite dans la fenêtre principale. Vous pouvez le masquer ou modifier sa taille ou sa position. S'il n'est pas affiché, ouvrez-le en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  • Dans la barre d'outils
    Graphiques
    , cliquez sur Show/hide object explorer tool.
  • Dans le menu
    Affichage
    , sélectionnez
    Explorateur d'objets
    .
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet, puis sélectionnez
    Explorateur d'objets
    .
L'
Explorateur d'objets
fournit une liste en arborescence indiquant le nom de tous les objets de l'affichage graphique et vous permet de choisir, de masquer et de mettre des objets en surbrillance à partir de la liste. Les groupes sont répertoriés comme des éléments développables dans l'arborescence, avec une icône +.
Vous pouvez utiliser l'
Explorateur d'objets
pour :
  • Sélectionner un objet dissimulé derrière d'autres objets dans l'affichage graphique, sans placer cet objet au premier plan. Les objets sont répertoriés du premier plan à l'arrière-plan. L'objet créé le plus récemment figure en avant-plan, à moins que vous ne le placiez en arrière-plan à l'aide de l'option
    Envoyer à l'arrière-plan
    .
  • Afficher ou masquer un objet sur l'affichage graphique en cochant ou décochant la case en regard de cet objet dans l'
    Explorateur d'objets
    .
  • Mettre en surbrillance des objets par type d'objet, des objets auxquels des animations sont associées et des objets avec des affectations de point ou d'expression spécifiques.
L'
Explorateur d'objets
n'affiche pas les objets de papier peint ni ceux comportant des objets ActiveX composites.
CONSEIL:
  • Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud racine,
    Affichage
    dans l'
    Explorateur d'objets
    , un menu contextuel s'affiche. Ce menu est identique à celui qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'affichage graphique.
  • Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet graphique ou un groupe dans l'
    Explorateur d'objets
    , le menu contextuel correspondant à cet objet s'affiche. Ce menu est identique à celui qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet ou le groupe situé dans l'affichage graphique, à l'exception de l'élément de menu
    Explorateur d'objets
    qui n'apparaît pas.
  • En cliquant deux fois sur la plupart des objets graphiques, y compris les objets de dessin, dans l'
    Explorateur d'objets
    , la boîte de dialogue
    Propriétés
    de l'objet s'affiche. S'agissant des objets ActiveX, le comportement de l'objet lorsqu'on clique deux fois dessus dépend de la version du fournisseur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal