Sélectionner un objet graphique sur un affichage graphique
Il existe plusieurs manières de sélectionner un objet graphique sur un affichage graphique.
Pour sélectionner un objet graphique dans un affichage graphique, exécutez l'une des actions suivantes
- Dans l'affichage graphique, cliquez sur l'objet. Lorsque vous sélectionnez un objet graphique dans l'affichage graphique, il est également sélectionné dans l'Explorateur d'objets.
- Dans l'Explorateur d'objets, cliquez sur l'objet. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul objet dans l'Explorateur d'objets.
Lorsqu'un objet graphique est sélectionné, des poignées de sélection sont affichées sur l'objet dans l'affichage graphique.
CONSEIL:
- Lorsque l'outil desélectionest actif, le curseur est représenté par une flèche. Lorsque vous sélectionnez un autre outil, son symbole apparaît au-dessous de la flèche.
- Pour sélectionner plusieurs objets, sélectionnez le premier objet, puis appuyez surCtrlet cliquez sur les autres objets dans l'affichage graphique.
- Pour sélectionner tous les objets d'un affichage graphique, dans le menuEdition, sélectionnezSélectionner tout. Si l'affichage graphique contient des objets groupés, l'optionSélectionner toutpermet de sélectionner uniquement le groupe et non chacun des objets qu'il contient.
Fournir une réponse