Options de l'explorateur d'objets

Le tableau suivant affiche les options figurant dans l'
Explorateur d'objets
.
Options
Descriptions
Surbrillance activée
Cochez cette case pour mettre en surbrillance les objets spécifiés dans la boîte de dialogue
Paramètres de surbrillance
sur l'affichage graphique et la liste de l'arborescence de l'
Explorateur d'objets
. Vous pouvez sélectionner des objets par type d'objet, type d'animation ou nom de point.
Paramètres
Cliquez sur
Paramètres
pour ouvrir la boîte de dialogue
Paramètres de surbrillance
.
Agrandir
Utilisez le bouton
Agrandir
pour agrandir tous les groupes de la liste simultanément.
Réduire
Utilisez le bouton
Réduire
pour réduire tous les groupes de la liste simultanément.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal