Panneau des propriétés

Comment ouvrir le Panneau des propriétés ?
Lorsque vous ouvrez un projet, le
Panneau des propriétés
apparaît à droite dans la fenêtre principale. Vous pouvez le masquer ou modifier sa taille ou sa position. S'il n'est pas affiché, ouvrez-le en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  • Dans la barre d'outils
    Graphiques
    , cliquez sur Show/hide property panel tool
  • Dans le menu
    Affichage
    , sélectionnez
    Panneau des propriétés
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet, puis sélectionnez
    Panneau des propriétés
  • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide, puis sélectionnez
    Panneau des propriétés
Utilisez le
Panneau des propriétés
pour modifier les propriétés des objets graphiques et pour affecter des points et des expressions aux objets. Le
Panneau des propriétés
est particulièrement utile pour apporter des modifications aux propriétés de plusieurs objets simultanément.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal