Le navigateur de composants
Le
Navigateur de composants
permet de sélectionner le composant (affichage, macro, image, paramètre ou fichier de message) à utiliser lorsqu'un bouton ou un objet Affichage est activé lors de l'exécution.Pour définir un composant
- Ouvrez le Panneau des propriétés de l'objet ou la boîte de dialoguePropriétés.
- Cliquez sur la propriété (Display, MessageFile, ParameterFile, par exemple) à définir. Un boutonParcourir(...) apparaît sur la droite.
- Cliquez sur le boutonParcourir. LeNavigateur de composantsaffiche une liste de composants de ce type, disponible dans le projet.
- Sélectionnez le composant (paramètre ou fichier de message, affichage, macro ou image) à appeler lorsque l'objet est activé lors de l'exécution, à savoir, lorsque vous appuyez sur le bouton ou cliquez sur l'objet Affichage.
- Cliquez surOK.
Fournir une réponse