Paramètres de l'application

Dans
FactoryTalk View Studio
, utilisez la boîte de dialogue
Options
pour configurer les paramètres s'appliquant à toutes les applications. Le tableau suivant présente les options de l'onglet
Paramètres
de la boîte de dialogue.
Option
Description
Boîte de dialogue Propriété d'ouverture automatique
Cochez la case afin d'ouvrir automatiquement la boîte de dialogue
Propriétés
de l'objet graphique lorsque vous relâchez le bouton de la souris après avoir dessiné l'objet.
Si vous décochez la case, vous pouvez cliquer deux fois sur l'objet, ou cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionner
Propriétés
dans le menu contextuel, pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés
.
Utiliser la couleur par défaut héritée
Cochez cette case pour utiliser la couleur par défaut héritée pour les objets graphiques.
Exclure les points référencés de la scrutation lorsque l'objet est invisible
Cochez cette case pour désactiver la scrutation des points associés à des objets invisibles, à l'exception de l'expression de visibilité. Par défaut, cette case est cochée dans les nouvelles applications créées dans la version 14.00 ou ultérieure. Pour que ces objets restent invisibles sur l'affichage et activer la scrutation de leurs points, nous vous recommandons de définir la position des objets sur une valeur négative afin qu'ils se trouvent en dehors du cadre d'affichage, ou de configurer leur aspect afin qu'ils apparaissent transparents.
Après avoir mis à niveau la version 13.00 ou une version antérieure vers la version la plus récente, les points des objets invisibles de votre projet existants restent activés.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal