Le Navigateur d'objets
Le
Navigateur d'objets
fournit la liste des objets de l'affichage en cours qui peuvent être reliés au bouton dont vous modifiez les propriétés ; cela signifie que l'objet que vous sélectionnez est affecté lorsqu'un utilisateur appuie sur le bouton.Certains boutons fonctionnant uniquement avec un type d'objet, la liste pourra ne contenir qu'un seul type. Une liste du
bouton Effacer les diagnostics
, par exemple, affichera uniquement les objets Liste des diagnostics, car ce bouton fonctionne uniquement avec ce type d'objet. Les autres boutons, comme les boutons Touche, présenteront une sélection plus ample.Pour ouvrir le navigateur d'objets
- Cliquez sur le boutonParcourir(...) pour la propriété d'objet lié d'un bouton dans la boîte de dialoguePropriétésou dans lePanneau des propriétés. LeNavigateur d'objetsest alors ouvert, indiquant une liste des objets.
Pour lier le bouton à un objet
- Mettez en surbrillance l'objet auquel vous souhaitez lier le bouton.
- Cliquez surOKpour créer le lien et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse