Affecter des touches de fonction aux objets
Utilisez l'option
Affectations de touches
du menu contextuel de l'affichage pour affecter des touches de fonction à des objets graphiques. Lorsque l'opérateur appuie sur la touche de fonction au moment de l'exécution, l'objet est activé.
CONSEIL:
- Vous pouvez affecter les touches de fonctionF1àF14, etK1àK20.
- La liste recense tous les objets de l'affichage graphique pour lesquels une touche de fonction peut être affectée. Si des touches ont déjà été affectées à des objets, leur nom apparaît entre parenthèses après le nom de l'objet.
- Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogueAffectations de touchesà partir du menuEdition.
Pour affecter une touche de fonction à un objet graphique
- Cliquez dans l'affichage avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel.
- Cliquez surAffectations de touchespour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés de l'affectation de touches.
- Dans la zoneSélectionner un objet, sélectionnez l'objet. Seuls les objets de l'affichage auxquels des touches peuvent être affectées apparaissent dans la zone.
- Dans la zoneSélectionner une affectation de touches, sélectionnez la touche à utiliser. Le nom de la touche de fonction affectée apparaît entre parenthèses après le nom de l'objet dans la zoneSélectionner un objet.
- Répétez l'opération pour chaque nouvelle touche à affecter.
- Cliquez surOKpour fermer la boîte de dialogue.
Pour modifier la touche de fonction affectée à un objet graphique
- Cliquez dans l'affichage avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menuContextuel.
- Cliquez surAffectations de touchespour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés de l'affectation de touches.
- Dans la zoneSélectionner un objet, sélectionnez l'objet.
- Dans la zoneSélectionner une affectation de touches, sélectionnez une nouvelle touche ouNon attribué.
- Cliquez surOKpour fermer la boîte de dialogue.
Equivalences par combinaisons de touches
Si votre clavier ne possède pas plus de 12 touches de fonction, vous pouvez utiliser les combinaisons de touches suivantes pour émuler les autres touches. Si le terminal de saisie n'a pas de touche
Maj-droite
, connectez un clavier avec une touche Maj-droite pour activer les touches K13-K20
.Pour cette affectation de touches de fonction | Appuyez sur cette combinaison de touches |
|---|---|
F13 | MAJ gauche + F1 |
F14 | MAJ gauche + F2 |
K1 | ALT droite + F1 |
K2 | ALT droite + F2 |
K3 | ALT droite + F3 |
K4 | ALT droite + F4 |
K5 | ALT droite + F5 |
K6 | ALT droite + F6 |
K7 | ALT droite + F7 |
K8 | ALT droite + F8 |
K9 | ALT droite + F9 |
K10 | ALT droite + F10 |
K11 | ALT droite + F11 |
K12 | ALT droite + F12 |
K13 | SHIFT droite + F1 |
K14 | MAJ droit + F2 |
K15 | SHIFT droite + F3 |
K16 | SHIFT droite + F4 |
K17 | SHIFT droite + F5 |
K18 | SHIFT droite + F6 |
K19 | SHIFT droite + F7 |
K20 | SHIFT droite + F8 |
Fournir une réponse