Mise à niveau du micrologiciel à l'aide d'une carte
Si vous souhaitez effectuer la mise à niveau d'un terminal à partir d'une carte de stockage externe, utilisez l'Assistant de mise à niveau du micrologiciel pour créer une carte de mise à niveau du micrologiciel qui pourra être insérée dans le terminal.
Pour mettre à niveau le micrologiciel à l'aide d'une carte de mise à niveau
- Branchez une carte Secure Digital (SD) vide sur votre ordinateur.
- Ouvrez l'Assistant de mise à niveau du micrologiciel.Utilisez l'une des méthodes suivantes :
- Dans le menuDémarrerde Windows, sélectionnezToutes les applications > Rockwell Software > Assistant de mise à niveau du micrologiciel ME.
- Dans le menuOutilsdeFactoryTalk View Studio, sélectionnezAssistant de mise à niveau du micrologiciel.
- Le cas échéant, sélectionnez les pilotes KEPServer.
- Insérez cette carte de mise à niveau dans le lecteur de carte du terminal.
- Appuyez sur le boutonMise à niveau.
Le terminal est automatiquement redémarré.
Lors de la mise à niveau du micrologiciel sur un terminal
PanelView Plus 7
ou PanelView Plus 6
, ne retirez pas la carte tant que le message suivant ne s'affiche pas : « La mise à niveau du micrologiciel a été effectuée. Retirez la carte de mise à niveau du micrologiciel et appuyez sur le bouton Quitter
. Si vous retirez la carte trop tôt, la mise à niveau échouera.Fournir une réponse