A propos de l'Assistant de mise à niveau du micrologiciel
Comment ouvrir l'Assistant de mise à niveau du micrologiciel ?
Utilisez l'une des méthodes suivantes :
- Dans le menuDémarrerde Windows, sélectionnezToutes les applications > Rockwell Software > Assistant de mise à niveau du micrologiciel ME.
- Dans le menuOutilsdeFactoryTalk View Studio, sélectionnezAssistant de mise à niveau du micrologiciel.
FactoryTalk®
View Studio évoluant au fil du temps, de nouvelles versions du micrologiciel du terminal font leur apparition. L'Assistant de mise à niveau du micrologiciel vous permet de remplacer sur vos terminaux ME les fichiers du micrologiciel par les nouvelles versions.L'assistant de mise à niveau du micrologiciel vous permet de mettre à niveau le micrologiciel d'un terminal
PanelView™
Plus 7 Performance Série A, PanelView Plus 7 Standard
ou PanelView Plus 6
à partir d'un ordinateur distant ou de sauvegarder la mise à niveau sur une carte de stockage externe qui peut être branchée directement sur le terminal pour finaliser le processus. Si vous ne disposez pas d'une carte, vous pouvez copier la mise à niveau du micrologiciel à un emplacement spécifié sur votre ordinateur, puis la transférer manuellement vers une carte ultérieurement.- Pour effectuer une mise à niveau à distance, le terminal doit être connecté à un ordinateurWindowsexécutant l'Assistant de mise à niveau du micrologiciel. La connexion peut être une connexion réseau utilisantFactoryTalk® Linx, ou, si les servicesFactoryTalk Linxne sont pas disponibles, une connexion Ethernet ou série directe.IMPORTANT:Pour les mises à niveau à distance, l'assistant de mise à niveau du micrologiciel a besoin que le gestionnaire de connexion d'accès à distance soit installé et en cours d'exécution sur l'ordinateur exécutant l'Assistant de mise à niveau du micrologiciel. Voir l'aide de Microsoft Windows pour obtenir plus d'informations sur la configuration.
- Dans le cas d'une mise à niveau à partir d'une carte de stockage externe, utilisez l'Assistant de mise à niveau du micrologiciel pour créer une carte de mise à niveau du micrologiciel qui pourra être insérée dans un terminal.CONSEIL:
- Pour mettre à niveau le micrologiciel sur un terminalPanelView Plus 7 PerformanceSérie B, utilisezControlFLASH™ouControlFLASH Plus®. Pour plus de détails, reportez-vous auGuide de démarrage rapide de, publication 2711P-QS002.PanelView Plus 7 PerformanceSérie B
- Pour mettre à niveau le micrologiciel sur un ou un terminalPanelView Plus,PanelView Plus Compact, ouPanelView Plus CE, utilisezFactoryTalk Viewversions 12.00.00 ou antérieures.
Fournir une réponse