Que se passe-t-il lors de la mise à niveau du micrologiciel
Lorsque vous mettez à niveau le micrologiciel d'un terminal d'exécution :
- Remplacement du système d'exploitation Windows CE si la version de ce dernier présente dans le micrologiciel de la mise à niveau est différente de celle présente sur le terminal.
- Suppression de tous les fichiers du micrologiciel présents dans le stockage interne du terminal.
- Suppression de tous les fichiers existant dans la RAM sur la pile.
- Suppression de tous les paramètres du registre de Windows.
- Aucune suppression des fichiers d'exécutionFactoryTalk View ME Station(*.mer).
- Aucune suppression des fichiers des périphériques de stockage externe.
- Installation de tous les composants de la mise à niveau indiqués par l'utilisateur.
L'Assistant de mise à niveau du micrologiciel installe les fichiers de la mise à niveau sur le terminal. La mise à niveau est terminée lorsque le terminal est redémarré.
CONSEIL:
Après avoir mis à niveau le micrologiciel sur un terminal
PanelView Plus 7
ou PanelView Plus 6
, vous devrez peut-être recalibrer le terminal.Fournir une réponse