Sélectionner la version du micrologiciel pour créer une carte
Pour créer une carte de mise à niveau du micrologiciel, spécifiez l'emplacement de la carte et sélectionnez la version de la mise à niveau du micrologiciel.
Pour sélectionner une version du micrologiciel
- Recherchez l'emplacement où se trouvent stockés les fichiers sources du micrologiciel et spécifiez-le dans la zoneDossier source micrologicielsi le dossier qui y est indiqué ne correspond pas à cet emplacement.
- Dans la listeVersion de la mise à niveau du micrologiciel, sélectionnez la version du micrologiciel à utiliser pour la mise à niveau.
- Cliquez surSuivant.
L'étape suivante consiste à spécifier les pilotes KEPServer, le cas échéant.
Fournir une réponse