Options pour la sélection de la version du micrologiciel pour créer une carte

Le tableau suivant décrit les options permettant de sélectionner la version du micrologiciel pour créer une carte.
Option
Description
Type de terminal
Le type de terminal que vous aviez sélectionné dans la première boîte de dialogue s'affiche ici.
Pour modifier le type de terminal, vous devez revenir au premier écran et y modifier votre sélection.
Dossier source micrologiciel
L'emplacement par défaut des fichiers de la mise à niveau du micrologiciel est
C:\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Firmware Upgrade
.
Pour spécifier un autre dossier, cliquez sur le bouton
Parcourir
et accédez au dossier contenant les fichiers sources de mise à niveau de votre micrologiciel. Lorsque vous cliquez sur
OK
dans la fenêtre d'exploration, le dossier que vous avez sélectionné s'affiche dans la zone du dossier source.
Version du micrologiciel mise à niveau
La liste contient tous les numéros de version de la totalité des fichiers sources présents dans le dossier que vous avez spécifié et qui peuvent être utilisés avec le type de terminal que vous avez sélectionné. La liste indiquera si
aucun
fichier utilisable n'a pu être trouvé.
Les numéros des versions du micrologiciel s'affichent dans le format
Version principale.Version secondaire.Correctif.Numéro.
Ainsi, le numéro de version 12.01.01.51 signifie Version principale 12, Version secondaire 01, Correctif 01, Numéro 51.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal