Mettre à jour le micrologiciel du terminal à l'aide d'une carte
Vous pouvez utiliser la carte que vous avez créée pour la mise à niveau sur le terminal.
Pour mettre à jour le micrologiciel du terminal à l'aide d'une carte
- Démarrez le processus de mise à niveau en procédant comme suit :
- Insérez la carte dans un terminal en cours d'exécution
- Mettez sous tension le terminal, la carte devant déjà y être insérée
- Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande de confirmer la mise à niveau. La boîte de dialogue affiche le numéro de version du micrologiciel actuellement sur le terminal et le numéro de version du micrologiciel sur la carte. SélectionnezMise à niveaupour continuer.
- Cliquez surMise à niveau. Le terminal redémarre.
Dans le cadre du redémarrage, l'ancien micrologiciel est supprimé et le nouveau est installé. Une fois la mise à niveau terminée, une boîte de dialogue s'affiche pour confirmer le processus. A présent, les numéros de version sont identiques sur le terminal et sur la carte.
Lors de la mise à niveau du micrologiciel sur un terminal
PanelView Plus 7
ou PanelView Plus 6
, ne retirez pas la carte tant que le message suivant ne s'affiche pas : « La mise à niveau du micrologiciel a été effectuée. Retirez la carte de mise à niveau du micrologiciel et appuyez sur le bouton Quitter
. Si vous retirez la carte trop tôt, la mise à niveau échouera.Après avoir mis à niveau le micrologiciel sur un terminal
PanelView Plus 7
ou PanelView Plus 6
, vous devrez peut-être recalibrer le terminal.Fournir une réponse