Finaliser la création d'une carte de mise à niveau du micrologiciel
Lorsque vous appuyez sur
Suivant
dans la boîte de dialogue KEPServer
, l'Assistant de mise à niveau du micrologiciel affiche un récapitulatif des choix opérés au cours des étapes précédentes.Pour finaliser la création d'une carte de mise à niveau du micrologiciel
- Si tous ces choix sont corrects, vous pouvez appuyer surTerminerpour finaliser le processus. L'Assistant de mise à niveau du micrologiciel va créer une carte de mise à niveau du micrologiciel ou copier les fichiers sources vers le dossier spécifié à partir duquel vous pourrez les copier manuellement vers une carte.
- Si vous devez apporter des modifications, cliquez surPrécédentpour parcourir les étapes précédentes et effectuer d'autres sélections.
Fournir une réponse